Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65LVDS94, SN65LVDS822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVDS82 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS94、 SN65LVDS822
大家好、TI 团队、
在当前项目中、我需要 SN75LVDS82的功能。 我的问题是、器件的工作温度仅为0°C 至70°C 您能给我举一个具有与 SN75LVDS82和工业温度范围(-40至85°C)相同功能的 TI 器件吗?
可能是 SN65LVDS94?
此致、
直到 Hagemann