This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:工业温度范围-40至85°C 的替代产品

Guru**** 2928890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65LVDS94, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679964/sn75lvds82-replacement-with-industrial-temperature-ranges--40-to-85-c

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS94SN65LVDS822

大家好、TI 团队、

在当前项目中、我需要 SN75LVDS82的功能。 我的问题是、器件的工作温度仅为0°C 至70°C 您能给我举一个具有与 SN75LVDS82和工业温度范围(-40至85°C)相同功能的 TI 器件吗?

可能是 SN65LVDS94?

此致、

直到 Hagemann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、直到
    请看一下 SN65LVDS822。
    此致、
    Joel