This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:电源序列问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679138/tusb7340-power-sequence-issue

器件型号:TUSB7340

你好

        这两个电源是否有3.3V 和1.1V 电源序列要求? 或者它不存在电源序列问题。 另一个问题是、我们需要稳定3.3V/1.1V、然后再插入 USB 器件吗? 或者、我们可以在3.3V/1.1V 电源稳定之前插入 USB 器件、不会导致任何访问 USB 器件问题。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    只要 GRST#为 低电平、就不需要对1.1V 和3.3V 电源进行排序。   如果您在 PERST#为高电平之前插入器  件、并且加载了 xHCI 驱动程序、则在电源稳定之前不会对器件启用 VBUS、并且无法访问器件。

    此致、

    Brian