请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 我们尝试关闭 TPS65982、或将其设置为仅接收、以停止使用寄存器0x28为外部器件供电。 当我们引用 SLVUAN1A 时、寄存器0x28将返回0x11字节、但我们的器件状态为0x0F 字节。 这可能是由于 PDC 固件版本过期、但我们目前无法轻松地现场更新我们的产品。
是否可以获得原始文档 SLVUAN1、该文档是描述差异的寄存器0x28的详细信息(0x0F、而不是当前的0x11)。