This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:读取0x28寄存器、报告0x0F 为字节计数、而不是0x11。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677780/tps65982-reading-0x28-register-reporting-0x0f-as-byte-count-instead-of-0x11

器件型号:TPS65982

我们尝试关闭 TPS65982、或将其设置为仅接收、以停止使用寄存器0x28为外部器件供电。 当我们引用 SLVUAN1A 时、寄存器0x28将返回0x11字节、但我们的器件状态为0x0F 字节。 这可能是由于 PDC 固件版本过期、但我们目前无法轻松地现场更新我们的产品。

是否可以获得原始文档 SLVUAN1、该文档是描述差异的寄存器0x28的详细信息(0x0F、而不是当前的0x11)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    您使用的是哪个固件版本?

    从1.11.01开始、将两个字节(16/PP_5V0_OCTimeout 和17/PP_HV_OCTimeout)添加到0x28 -所有其他位字段定义保持不变。 也就是说、如果您使用的是较旧版本的固件、则器件返回的15个字节应按照 www.ti.com/.../slvuan1a.pdf 中的定义解释为0x28的 Byte1-Byte-15

    谢谢、此致、
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneet、

    好的、感谢您将其清除。 我们的器件报告固件1.11.00 (十六进制)。

    写入字节1的0x28位2:0时、我们似乎无法使用此固件版本禁用端口。 我们是否可以使用此固件版本禁用 TPS 器件? 或者至少将其设置为不提供任何外部电源(即仅将其设置为灌电流)。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、您是否向0x28的位:2-0写入了"7"、但它没有禁用端口? 这应该起作用了-您能否在写入0x28后执行'Gaid'并分享您的观察结果。

    谢谢、此致、
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们对这些位写入了7。 这将禁用1.11.5固件上的端口,但不会禁用1.11.0上的端口。 GAID 命令将两个上的器件复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 BAD -"Gaid"也会重新初始化寄存器内容。

    1.11.0是非常旧的固件版本。 遗憾的是、在 PD 协议中添加到后续固件版本中以允许更新配置寄存器的更改无法再移植到1.11.0 -而我建议升级到最新的补丁(v1.12.07)、 请考虑改用符合您要求的中间版本。

    谢谢、此致、
    Praneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praneet、
    是的、我们知道我们可以在较新的修订版本中执行此操作。 当前的问题是、现场当前的设备无法关闭端口、并且这些旧设备不支持现场更新固件。 如果我们更新至至少1.11.5 (或更新版本)、则问题将消失。 我希望对于1.11.0有一些权变措施
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    遗憾的是、没有权变措施。 为了解决此问题、可能已在固件的较新版本中添加了一些修复、但很遗憾、我们无法返回这些修复-此外、 这将是一个补丁更改、您无论如何都不能使用"因为在现场升级您的商品的限制。

    请告诉我、我是否可以在这里获得任何其他帮助。

    谢谢、此致、
    Praneet