大家好
如果我们问 TPS2553、您会介意吗?
我们有一个问题 TPS2553-1 (闭锁类型)。
对短路或过流的响应时间是多少?(2us?)
否则、如果有2us 噪声插入、TPS2553-1是否会被锁存?
故障抗尖峰脉冲在数据表中、是否对应于 TPS2553-1 (锁存关闭时间)?
我们有一个问题 TPS2553 (恒定电流类型)。
如果输出 电流为0A - 0.7A - 0A - 0.7A - 0A - 0.7A 1ms、且电流限制为0.55A 或0.45A、FLT 引脚将运行哪种操作?
故障抗尖峰脉冲最小值为5ms。 因此、我们假设 FAULT 引脚保持高电平(无活动状态)。
我们的认可是否正确?
此致、
大田松本