This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:多个问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679438/tps2553-several-questions

器件型号:TPS2553

大家好

如果我们问 TPS2553、您会介意吗?


我们有一个问题 TPS2553-1 (闭锁类型)。
对短路或过流的响应时间是多少?(2us?)
否则、如果有2us 噪声插入、TPS2553-1是否会被锁存?


故障抗尖峰脉冲在数据表中、是否对应于 TPS2553-1 (锁存关闭时间)?


我们有一个问题 TPS2553 (恒定电流类型)。
如果输出 电流为0A - 0.7A - 0A - 0.7A - 0A - 0.7A 1ms、且电流限制为0.55A 或0.45A、FLT 引脚将运行哪种操作?
故障抗尖峰脉冲最小值为5ms。 因此、我们假设 FAULT 引脚保持高电平(无活动状态)。
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的日子太忙了、但您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hirotaka Matsumoto、

    请见我的答复如下:

    TPS2553/TPS2553-1针对短路或者过流的典型响应时间为2us。 2us 噪声插入不会使 TPS2553-1锁存、因为该器件监控电流至关断状态、而不是电压。 如下所示、电流感应控制驱动器可限制电流/关断保护。

    TPS255x-1在故障条件下将 FAULT 信号置为有效、并在器件锁存时保持有效。 一旦器件上电或使能被切换并且器件恢复正常运行、FAULT 信号就会被置为无效。 TPS255x 和 TPS255x-1被设计成在无需外部电路的情况下、使用一个针对过流(典型值为7.5ms)和反向电压(4m 典型值)情况的内部延迟去毛刺脉冲电路来消除错误故障移植(在数据表、第14页、9.3.3中)。

    没错。 去毛刺脉冲时间 是 为了确保故障不会因正常运行(例如启动到高容性负载)而意外置位。 如果上一次过载条件 < 去毛刺脉冲时间、FAULT 将不会被置为有效。

    此致、

    Bob


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上问题1的想象。 如果您看不到这种想象、请参阅第13页的方框图。