This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:负电压的输入规格

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678245/tpd4e05u06-input-spec-of-minus-voltage

器件型号:TPD4E05U06

尊敬的技术支持团队:

我对 TPD4E05U06有疑问。

当输入减去电压时、您能告诉我耐受电压(V)和功率(W)吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不太理解你的问题。 通过耐受电压、您意味着钳位电压吗? 您是否还提到了浪涌事件或 ESD?

    数据表中的图4显示了负 TLP 曲线、该曲线将告诉您负 ESD 冲击期间的钳位电压。 我们还有一个有关 ESD 的视频系列、也涵盖了 TLP。
    training.ti.com/11-esd-essentials-what-esd


    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢你的答复。
    我理解你的答复。
    数据表显示 VIO (输入引脚电压)的范围为0V 至5.5V。
    当负电压输入与下冲类似时、我应该参考 VCLAMP 吗?



    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于直流负电压、它只是正向偏置二极管的压降(~1V @ 1mA)。 但是、这些二极管的额定电压不是直流电压、而是 ESD。 在提到负 ESD 事件时、您应该使用 VCLAMP 来实现 I/O 的接地

    此致、
    Cameron