请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM
尊敬的所有人:
对于 TPS65982、客户希望了解如何将 PD FW 烧写到闪存中。
由于空间有限、他们使用的闪存非常小、很难连接电线进行烧写;
我听说我们可以提供一些用于烧录 PD FW 的工具、您可以帮助共享这些工具和一些文档、以帮助将 PD FW 烧录到闪存中。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
对于 TPS65982、客户希望了解如何将 PD FW 烧写到闪存中。
由于空间有限、他们使用的闪存非常小、很难连接电线进行烧写;
我听说我们可以提供一些用于烧录 PD FW 的工具、您可以帮助共享这些工具和一些文档、以帮助将 PD FW 烧录到闪存中。
谢谢。
尊敬的 John:
您是否有 TPS65981-EVM 随附的 FTDI 板? 如果没有、我建议为您的客户订购一个。 TPS65982需要从闪存加载有效配置以进行初始启动。 为此、您必须能够访问 SPI 线路并将其连接到我们的 FTDI 板或 Aardvark。
在 TPS65982上进行有效配置后、您可以启用 USB EP、一旦器件已在现场、就可以通过 Type-C 端口更新固件。 但是、只有在 SPI 闪存中已经有一个有效配置时、此函数才有效。
如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"
谢谢、
Eric