This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982在闪存中烧录固件

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678535/tps65982-tps65982-burn-fw-in-flash

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM

尊敬的所有人:

对于 TPS65982、客户希望了解如何将 PD FW 烧写到闪存中。

由于空间有限、他们使用的闪存非常小、很难连接电线进行烧写;

我听说我们可以提供一些用于烧录 PD FW 的工具、您可以帮助共享这些工具和一些文档、以帮助将 PD FW 烧录到闪存中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否有 TPS65981-EVM 随附的 FTDI 板? 如果没有、我建议为您的客户订购一个。 TPS65982需要从闪存加载有效配置以进行初始启动。 为此、您必须能够访问 SPI 线路并将其连接到我们的 FTDI 板或 Aardvark。

    在 TPS65982上进行有效配置后、您可以启用 USB EP、一旦器件已在现场、就可以通过 Type-C 端口更新固件。 但是、只有在 SPI 闪存中已经有一个有效配置时、此函数才有效。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    什么是 FTDI 板? 该板的名称是什么、我想订购一个。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    FTDI 作为分线板随 TPS65981EVM 一起提供。 如果您订购 TPS65981EVM、 则会随附 FTDI。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric