请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4211LD 主题中讨论的其他器件: ONET8551T、 ONET1151P、 ONET1151L、 ONET4201PA
您好!
我能否获得 ONET4211LD 或其他驱动器上的 SFP 模块参考设计、从而使1G 1310nm SFP 模块采用 FP/DFB 激光器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否获得 ONET4211LD 或其他驱动器上的 SFP 模块参考设计、从而使1G 1310nm SFP 模块采用 FP/DFB 激光器?
谢谢!
您好 Dmitr、
我们没有 采用 ONET4211LD 的 SFP 参考设计。 我们只有一 个 SFP+ LR 参考设计主板、该主板具有使用我们的10G 器件 ONET1151L、ONET8551T 和 ONET1151P 的模块(ONET-10G-EVM)。
对于1G 应用、我们为 ONET4211LD (DML 驱动器)和 ONET4201PA (后置放大器)等单个器件提供评估板。 如果您想申请、请给我们发送一封电子邮件。
谢谢、
SRI