This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:ONET4211LD 参考设计

Guru**** 2967620 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4211LD, ONET8551T, ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679698/onet4211ld-onet4211ld-reference-design

器件型号:ONET4211LD
主题中讨论的其他器件: ONET8551T、 ONET1151P、 ONET1151L、 ONET4201PA

您好!

我能否获得 ONET4211LD 或其他驱动器上的 SFP 模块参考设计、从而使1G 1310nm SFP 模块采用 FP/DFB 激光器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitr、

    我们没有 采用 ONET4211LD 的 SFP 参考设计。 我们只有一 个 SFP+ LR 参考设计主板、该主板具有使用我们的10G 器件 ONET1151L、ONET8551T 和 ONET1151P 的模块(ONET-10G-EVM)。

    对于1G 应用、我们为 ONET4211LD (DML 驱动器)和 ONET4201PA (后置放大器)等单个器件提供评估板。 如果您想申请、请给我们发送一封电子邮件。

    谢谢、

    SRI