This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:有源模式下的热仿真

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679304/ds250df210-thermal-simulation-under-active-mode

器件型号:DS250DF210

您好:

我们希望在客户进行热仿真时查看有关 DS250DF210的热保护。

条件如下:

环境温度:45度

在具有最大电流消耗的激活模式下(完全使能的技术规格中具体为432mA)

估算功率:432mA * 2.5V = 1.08W  

在完全使能激活模式下运行时、该模型的限制是什么?

2.应用程序将在机箱内且周围环境温度较高时、剂量完全启用激活模式将触发 OTP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新应用程序:AP 路由器/以太网交换机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    请参阅 DS250DF210数据表、了解您计划使用的 PCB 的最高结温和 θ JA (结至环境热阻)。 您可以将功耗与 Theta JA 相乘 然后将此结果添加到最高环境温度(45°C?)。 此结果应小于数据表中注明的最高结温。

    此致、Nasser