请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS250DF210 您好:
我们希望在客户进行热仿真时查看有关 DS250DF210的热保护。
条件如下:
环境温度:45度
在具有最大电流消耗的激活模式下(完全使能的技术规格中具体为432mA)
估算功率:432mA * 2.5V = 1.08W
在完全使能激活模式下运行时、该模型的限制是什么?
2.应用程序将在机箱内且周围环境温度较高时、剂量完全启用激活模式将触发 OTP?