This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:TPS2511问题作为/CS、I_LIMIT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679468/tps2511-tps2511-question-as-cs-i_limit

器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06

团队、

下面我 对 TPS2511有一些疑问 。

 

1.      如果他们没有使用/CS,则可以保持打开状态?

2.      当设置 I_limt=1.5A 时、电流将高达1.5A、如果出现高于1.5A 的高电流、则会关断电流? 它们将为 Rlimit 值设置36k Ω。

      器件是否具有 ESD 二极管? 为了 通过8kV 接触放电、客户需要在 Vbus/D+和 D-引脚上放置额外的 ESD 二极管作为 TPD1E10B06。 如果您认为没有必要,请告诉我您的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    1.是的、如果他们不使用 CS 引脚、那么他们可以将其保持悬空

    2.是的、这就是 ILIM_SEL 引脚对 TPS2511的工作方式。 根据连接到 ILIM_SEL 引脚的电阻器值、电流将以特定的电流值切断。 此信息可在数据表的第12页找到。 如果他们想要将电流限制设置为1.5A、我建议使用连接到 ILIM_SEL 的34k Ω 电阻器、而不是36k Ω

    不可以、TPS2511没有任何内部 ESD 保护。 这是一份介绍使用 TPS2511的 ESD 保护的应用手册。 认为这会有所帮助。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"