请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2511 主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06
团队、
下面我 对 TPS2511有一些疑问 。
1. 如果他们没有使用/CS,则可以保持打开状态?
2. 当设置 I_limt=1.5A 时、电流将高达1.5A、如果出现高于1.5A 的高电流、则会关断电流? 它们将为 Rlimit 值设置36k Ω。
器件是否具有 ESD 二极管? 为了 通过8kV 接触放电、客户需要在 Vbus/D+和 D-引脚上放置额外的 ESD 二极管作为 TPD1E10B06。 如果您认为没有必要,请告诉我您的建议。
谢谢