您好!
DS90UB954的数据表 在第7.4.1章中提到了 DS90UB953的三种不同时钟源、但953的数据表仅提到前两种模式。 这3个方面。 模式(953参考 CSI 时钟?
同步模式:时钟从954通过反向通道到达953、然后通过正向通道返回
非同步模式:953在其 CLK_IN 引脚接收时钟并通过前向通道传播时钟
在 CSI-2异步时钟模式下、DS90UB953-Q1使用 CSI-2时钟作为参考。 。
(CSI_CLK) FPD-Link 线路速率通常为 CSI_CLK×10、FPD3_PCLK = 1/4×CSI_CLK 和背面
通道速率设置为10Mbps。 例如、CSI_CLK = 400MHz、线路速率= 4.0Gbps、FPD3_PCLK =
100MHz、反向通道数据速率为10Mbps。 当使用非同步 CSI-2时钟模式时
用户必须确保 CSI-2源满足串行器基准和的严格抖动要求
CLK 通道始终处于激活状态。"
在953数据表中、我在表6中只看到两个非同步 CLK_IN 模式。
在表13 (MODE_SEL 寄存器)的953数据表中、我看到代码
000:CIS-2同步模式
001:保留
010:CSI 非同步 CLK_IN 模式
代码的用途
反向通道时钟源
2. CLK_IN 时钟源
CSI2 CLK 源?
如何选择以红色标记的三个时钟源?