This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953是否存在来自 CSI&quot 的时钟模式"?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679146/ds90ub953-q1-ds90ub953-is-there-a-clock-mode-from-csi

器件型号:DS90UB953-Q1

您好!

DS90UB954的数据表 在第7.4.1章中提到了 DS90UB953的三种不同时钟源、但953的数据表仅提到前两种模式。 这3个方面。 模式(953参考 CSI 时钟?

同步模式:时钟从954通过反向通道到达953、然后通过正向通道返回

非同步模式:953在其 CLK_IN 引脚接收时钟并通过前向通道传播时钟

在 CSI-2异步时钟模式下、DS90UB953-Q1使用 CSI-2时钟作为参考。 。
(CSI_CLK) FPD-Link 线路速率通常为 CSI_CLK×10、FPD3_PCLK = 1/4×CSI_CLK 和背面
通道速率设置为10Mbps。 例如、CSI_CLK = 400MHz、线路速率= 4.0Gbps、FPD3_PCLK =
100MHz、反向通道数据速率为10Mbps。 当使用非同步 CSI-2时钟模式时
用户必须确保 CSI-2源满足串行器基准和的严格抖动要求
CLK 通道始终处于激活状态。"

在953数据表中、我在表6中只看到两个非同步 CLK_IN 模式。

在表13 (MODE_SEL 寄存器)的953数据表中、我看到代码

000:CIS-2同步模式

001:保留

010:CSI 非同步 CLK_IN 模式

代码的用途

反向通道时钟源

2. CLK_IN 时钟源

CSI2 CLK 源?

如何选择以红色标记的三个时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不支持 CSI-2异步时钟模式。 因此、可以使用的两种模式是同步模式和具有外部 CLK_IN 的非同步模式。