Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH0318 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我已将 LMH0318设计为产品。
它运行良好。
我已经创建了将 EOM 数据转储到文件的程序。 然后我将创建一个 PHP 脚本以远程显示眼图。 与 SigCon Architect 中发生的情况非常相似、但"互联网就绪"。
不需要是实时的。
我的问题: 是否有人可以向我详细说明数据是如何组织的? 我找到文档... 在这方面不是很有帮助。
我已将16位数据转储到 CSV 文件。 (MSB/lsb...) 按照指南 SNLU183中的说明进行操作。 (我错过了什么吗?)
我知道它是64x64、但它是如何"扫描"出来的?
我需要知道创建散点图的详细信息。
(FYI、嵌入式 debian Linux、python。)
我没有 USB2ANY 可与 SigCon 进行比较。
感谢你的任何帮助。
Rick