This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318 EOM 数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679016/lmh0318-lmh0318-eom-data

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我已将 LMH0318设计为产品。

它运行良好。

我已经创建了将 EOM 数据转储到文件的程序。 然后我将创建一个 PHP 脚本以远程显示眼图。  与 SigCon Architect 中发生的情况非常相似、但"互联网就绪"。

不需要是实时的。

我的问题: 是否有人可以向我详细说明数据是如何组织的?  我找到文档... 在这方面不是很有帮助。

我已将16位数据转储到 CSV 文件。  (MSB/lsb...)  按照指南 SNLU183中的说明进行操作。  (我错过了什么吗?)

我知道它是64x64、但它是如何"扫描"出来的?

我需要知道创建散点图的详细信息。

(FYI、嵌入式 debian Linux、python。)

我没有 USB2ANY 可与 SigCon 进行比较。

感谢你的任何帮助。

Rick