请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83640 大家好、
我们正在使用光纤模式与 DP83640 PHY 进行合作、并想了解 FX_SD 信号。 我们使用的光纤收发器具有3.3V TTL 信号检测输出、如果 FX_SD 是 PECL、这是否是一个问题? 它可以直接连接吗? 我们是否需要电平转换器、或者是否会足够地添加 PÊCL Ω 终端电阻器?
欢迎您提供任何帮助!
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.