This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:FX_SD 信号问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678838/dp83640-fx_sd-signal-question

器件型号:DP83640

大家好、

我们正在使用光纤模式与 DP83640 PHY 进行合作、并想了解 FX_SD 信号。 我们使用的光纤收发器具有3.3V TTL 信号检测输出、如果 FX_SD 是 PECL、这是否是一个问题? 它可以直接连接吗? 我们是否需要电平转换器、或者是否会足够地添加 PÊCL Ω 终端电阻器?

欢迎您提供任何帮助!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Fx_SD 信号被 PHY 用来检测光学收发器是否接收信号。 就像任何 IO 和电压电平都应与 DP83640上使用的 VIO 电平相匹配。

    此致、
    GET