This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:无法连接到下游端

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677855/tusb4041i-unable-to-connect-to-downstream-side

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TUSB4041B、遇到无法连接到下游端的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。  

--

我使用的是默认设置。

它连接到上游侧(CPU)、可以识别、但无法实现到下游的数据通信。

是否有可能出现此问题、SMBUSz (pin7):1和自动模式(pin13):0

另外、请告知其他可能的原因。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、主管

    客户发送了其他信息。

    请您查看这些信息并提出建议。

    --

    我已确认 CPU (RZ/G1E Renesas)的 TUSB4041I 的状态。

    USB 器件类为 FFh (255)、请参阅随附的文件。

    如果数据为09h、则它应适用于通用驱动程序。

    Renesas 的工程师认为、对于 FF、似乎需要特定的驱动程序。

    我通过其他帖子确认了 TUSB4041I 应该与通用驱动器一起工作、这些信息是相互矛盾的。

    e2e.ti.com/.../2422195

    那么、我能否再次确认一下。

    是否可以使用通用驱动程序 TUSB4041I  

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../USB4041I-power-up-issue-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果 SMBUSz 被保持在低电平或者一 个未编程的 EEPROM 被连接至 TUSB4041、TUSB4041将报告为一个编程端点(FF)。  请移除 SMBUSz 上的下拉电 阻器或编程/移除未编程的 EEPROM、集线器将按预期工作。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案、并让他确认。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一