尊敬的专家:
我的客户正在评估 TUSB4041B、遇到无法连接到下游端的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我使用的是默认设置。
它连接到上游侧(CPU)、可以识别、但无法实现到下游的数据通信。
是否有可能出现此问题、SMBUSz (pin7):1和自动模式(pin13):0
另外、请告知其他可能的原因。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在评估 TUSB4041B、遇到无法连接到下游端的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我使用的是默认设置。
它连接到上游侧(CPU)、可以识别、但无法实现到下游的数据通信。
是否有可能出现此问题、SMBUSz (pin7):1和自动模式(pin13):0
另外、请告知其他可能的原因。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
大家好、主管
客户发送了其他信息。
请您查看这些信息并提出建议。
--
我已确认 CPU (RZ/G1E Renesas)的 TUSB4041I 的状态。
USB 器件类为 FFh (255)、请参阅随附的文件。
如果数据为09h、则它应适用于通用驱动程序。
Renesas 的工程师认为、对于 FF、似乎需要特定的驱动程序。
我通过其他帖子确认了 TUSB4041I 应该与通用驱动器一起工作、这些信息是相互矛盾的。
那么、我能否再次确认一下。
是否可以使用通用驱动程序 TUSB4041I
--
感谢您的帮助。
此致、
新一