This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:虚拟通道

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678492/ds90ub960-q1-virtual-channel

器件型号:DS90UB960-Q1

尊敬的 TI 专家,

原因是 TI 网站中没有完整的数据表、

我想知道什么时候可以获得它?

现在我遇到了一个问题、我想使用两个933、与 DS90UB960兼容、如何设置 DS90UB960数据4通道配置来知道数据来自 哪一个 DS90UB933?

我知道当我使用954时、我可以使用虚拟通道来识别输入端口号、960有多大?它与954相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以联系当地的 TI 支持人员或 FAE、以获取有关 DS90UB960器件和产品文档的更多信息。