请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 尊敬的 TI 专家,
原因是 TI 网站中没有完整的数据表、
我想知道什么时候可以获得它?
现在我遇到了一个问题、我想使用两个933、与 DS90UB960兼容、如何设置 DS90UB960数据4通道配置来知道数据来自 哪一个 DS90UB933?
我知道当我使用954时、我可以使用虚拟通道来识别输入端口号、960有多大?它与954相同?