This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:器件 SN65DSI83是否具有 Android 7.1驱动器?

Guru**** 2483895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678876/sn65dsi83-do-we-have-the-android-7-1-drive-of-the-device-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

大家好、

我们是否拥有器件 SN65DSI83的 Android 7.1驱动器? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    抱歉、我们不支持 SN65DSI83的 Android 驱动程序。

    我们在 Linux 中使用了一个用于 OMAP 配置 DSI8x 的示例代码、该代码执行 SN65DSI8x 的初始化序列并配置器件寄存器。这只是一个示例代码; 客户需要修改代码中的值以匹配所需的分辨率、视频格式等

    此示例代码可用于从 Linux 配置 DSi8x 器件、您还可以向客户解释、OMAP 主线 Linux 内核上完全支持 DSI 接口、地址如下:

    e2e.ti.com/.../8551.panel_2D00_dsi85.c

    此致