请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 大家好、
我们是否拥有器件 SN65DSI83的 Android 7.1驱动器? 谢谢。
BR
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Frank、
抱歉、我们不支持 SN65DSI83的 Android 驱动程序。
我们在 Linux 中使用了一个用于 OMAP 配置 DSI8x 的示例代码、该代码执行 SN65DSI8x 的初始化序列并配置器件寄存器。这只是一个示例代码; 客户需要修改代码中的值以匹配所需的分辨率、视频格式等
此示例代码可用于从 Linux 配置 DSi8x 器件、您还可以向客户解释、OMAP 主线 Linux 内核上完全支持 DSI 接口、地址如下:
e2e.ti.com/.../8551.panel_2D00_dsi85.c
此致