This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 接口调试和验证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678909/tusb320-i2c-interface-debug-and-validation

器件型号:TUSB320

您好!

在使用 TUSB320的设计中、我遇到了通过 I2C 从器件获取响应的问题。  检查 ADDR 是否被拉至高电平并且我的地址正确(0x61)后、我仍然无法从 IC 获取 ACK。  我测量了 SCK 和 SDA 时序、我在规格中找到的唯一参数是数据有效时间和数据有效确认时间(DS 第7页)、这两个参数的最大值均为0.9ns、我的电流应用的重量大于300ns。  I2C 接口的这些硬最大值是多少?超出这些值的故障模式是什么?

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    正如您提到的、数据有效确认时间最大值= 0.9ns、如果超过此时间、则将完成超时、通信将无法完成。 请尝试调整此值以满足时间规格、并告知我们您的结果。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组