请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 您好!
在使用 TUSB320的设计中、我遇到了通过 I2C 从器件获取响应的问题。 检查 ADDR 是否被拉至高电平并且我的地址正确(0x61)后、我仍然无法从 IC 获取 ACK。 我测量了 SCK 和 SDA 时序、我在规格中找到的唯一参数是数据有效时间和数据有效确认时间(DS 第7页)、这两个参数的最大值均为0.9ns、我的电流应用的重量大于300ns。 I2C 接口的这些硬最大值是多少?超出这些值的故障模式是什么?
谢谢
Andrew