This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB5220应用问题

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677380/tusb522p-tusb5220-application-questions

器件型号:TUSB522P

尊敬的所有人:

对于 TUSB522P、我有以下问题:

1.对于 RX1P/1N 、TX1P/1N 和 RX2P/2N、TX2P/2N、它们是单独对、可以单独设置、两组通道的功能也是相同的、我对吗? 在实际应用中、这两组可以从主机到插座或从插座到主机使用、对吧?

2.对于所用的隔离电容器、在 EVM 用户指南中、只有 TX 对增加0.1uF、对于 RX 对、没有电容器、但在数据表中、主机侧的 TX 和 RX 都有电容器、因此我们何时需要该电容器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    USB3.1采用双总线架构、双组通道的功能相同。 您可以从主机到插座或从插座到主机使用它、但 TUSB522P 的放置在系统设计中至关重要。

    数据表显示了嵌入式主机的应用图、而 EVM 设计用于连接到标准主机。 对于标准主机、交流耦合电容器位于主机 TX 对上、因此无需在 RX 对上添加额外的电容器。 但是、只要总电容不超过75nF 至220nF 的规格、您仍然可以在 RX 对上添加电容。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、David。