请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB522P 尊敬的所有人:
对于 TUSB522P、我有以下问题:
1.对于 RX1P/1N 、TX1P/1N 和 RX2P/2N、TX2P/2N、它们是单独对、可以单独设置、两组通道的功能也是相同的、我对吗? 在实际应用中、这两组可以从主机到插座或从插座到主机使用、对吧?
2.对于所用的隔离电容器、在 EVM 用户指南中、只有 TX 对增加0.1uF、对于 RX 对、没有电容器、但在数据表中、主机侧的 TX 和 RX 都有电容器、因此我们何时需要该电容器?
谢谢。