请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD09 多个 RS422信号将在 FPGA 中端接。
使用 SN65HVD09收发器、A 侧提供 TTL 输出、该输出将在 FPGA IO 引脚端接、这是一个5V 部件。
问题是我们是否需要在 A 侧使用电平转换器来实现所有 TTL 输出??? 连接 FPGA? 。
FPGA IO 最大为3.3
Sathiyanathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.