请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042V-Q1 您好!
我对数据表内容有疑问、即具有 VIO I/O 电平转换功能的9.3.7.2 5V VCC (包含"V"后缀的器件)。
您能告诉我 TXD 和 STB 端子的内部上拉电阻的驱动容量吗?
我想知道它是否可以在没有外部上拉的情况下保持高电平。
此致、
长桥本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对数据表内容有疑问、即具有 VIO I/O 电平转换功能的9.3.7.2 5V VCC (包含"V"后缀的器件)。
您能告诉我 TXD 和 STB 端子的内部上拉电阻的驱动容量吗?
我想知道它是否可以在没有外部上拉的情况下保持高电平。
此致、
长桥本