This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:TCAN1042V-Q1内部上拉驱动能力

Guru**** 2483355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677873/tcan1042v-q1-tcan1042v-q1-internal-pull-up-drive-capacity

器件型号:TCAN1042V-Q1

您好!

我对数据表内容有疑问、即具有 VIO I/O 电平转换功能的9.3.7.2 5V VCC (包含"V"后缀的器件)。

您能告诉我 TXD 和 STB 端子的内部上拉电阻的驱动容量吗?

我想知道它是否可以在没有外部上拉的情况下保持高电平。

此致、

长桥本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hashimoto-San,

    电气特性表中定义了该器件的上拉强度、它只是根据给定输入电压条件下引脚的输入电流而不是电阻定义的。  您可以参考这些引脚的输入高电平和低电平泄漏电流规格、以更好地了解上拉强度并评估是否需要外部电阻。 如果您有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Max Robertson