大家好、
我对1-8双向转换开关 PCA9548A 有一些疑问。 通过阅读其数据集、我不清楚以下内容:
1) 1)能否将具有不同 I2C 地址的多个器件连接到 PCA9548A 的同一输出通道(SDN/SCN)?
2) 2)如果是、是否允许连接到输出通道的其中一个 I2C 器件具有与 PCA9548A 开关相同的 I2C 地址? 例如、为 PCA9548A 的 I2C 地址设置0x70 (具有 A0、A1、A2输入)、并将地址为0x70的 I2C 器件连接到输出通道 SDN/SCN。
非常感谢您投入宝贵的时间和精力。
此致、
博扬。