This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:了解 PCA9548A 的功能

Guru**** 2483345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677570/pca9548a-understanding-functionality-of-pca9548a

器件型号:PCA9548A

大家好、

我对1-8双向转换开关 PCA9548A 有一些疑问。 通过阅读其数据集、我不清楚以下内容:

1) 1)能否将具有不同 I2C 地址的多个器件连接到 PCA9548A 的同一输出通道(SDN/SCN)?

2) 2)如果是、是否允许连接到输出通道的其中一个 I2C 器件具有与 PCA9548A 开关相同的 I2C 地址? 例如、为 PCA9548A 的 I2C 地址设置0x70 (具有 A0、A1、A2输入)、并将地址为0x70的 I2C 器件连接到输出通道 SDN/SCN。

非常感谢您投入宝贵的时间和精力。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bojan、

    我建议通过 PCA 对该器件的 TCA 进行排线。 我们的 TCA 系列通常是引脚对引脚的、具有更高的成本竞争力、解决了从 PCA 系列向上看到的一些错误、最后一些还支持更宽的电压范围。

    "1)能否将具有不同 I2C 地址的多个器件连接到 PCA9548A 的同一输出通道(SDN/SCN)?"

    -此问题的一般答案是“是”,但您需要确保它们都支持总线连接的上拉电压。您还需要确保,如果两个设备在不同的信道上具有相同的地址,则不会同时启用两个信道。

    (例如:如果通道1的上拉电压为5V、并且您有多个从器件、但其中一个仅支持最大3.3V、则应将该从器件放置在最大电压为3.3V 的不同通道上。

    "2)如果是肯定 的,是否允许连接到输出通道的其中一个 I2C 设备具有与 PCA9548A 开关相同的 I2C 地址? 例如、为 PCA9548A 的 I2C 地址设置0x70 (具有 A0、A1、A2输入)、并将地址为0x70的 I2C 器件连接到输出通道 SDN/SCN。"

    -、这将在发送0x70地址时导致问题、并且如果执行读取操作、开关和 I2C 器件都将进行 ACK 操作、并可能导致信号完整性问题。

    最好将交换机的硬件地址更改为与其他 I2C 设备不冲突的其他地址。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby、您对我帮助很大!
    谢谢!