请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS460 降级:
客户 希望 使用 HD3SS460 执行 以下 操作。 它们 需要 TYPC 输入 和 一 个 HDMI+ 一个 USB2.0 输出、 您能 帮助 检查 它 是否满足要求吗
此要求? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.