This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:Typc 至 HDMI + USB

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677501/hd3ss460-typc-to-hdmi-usb

器件型号:HD3SS460

降级:

客户 希望  使用 HD3SS460  执行 以下 操作。  它们 需要 TYPC 输入 和 一 个 HDMI+ 一个 USB2.0 输出、  您能  帮助 检查  它  是否满足要求吗  

 此要求?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS460应适用于此应用。