请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 尊敬的支持团队;
我想计算 FPD-LinkIII 位速率。
例如、火焰速率为60fps、大小为1470x556
60fps * 1470 * 556 * 40位/帧(FPD-LinkIII)= 1.96Gbps
正确吗?
在数据表(P.17 7.3.2.1帧格式)中、说明如下。
"DS90UB953-Q1将数据格式化为40位长帧。"
此致、
山崎正山