This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:FPD-LinkIII 比特率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677258/ds90ub953-q1-fpd-linkiii-bit-rate

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的支持团队;

我想计算 FPD-LinkIII 位速率。

例如、火焰速率为60fps、大小为1470x556

60fps * 1470 * 556 * 40位/帧(FPD-LinkIII)= 1.96Gbps

正确吗?

在数据表(P.17 7.3.2.1帧格式)中、说明如下。

"DS90UB953-Q1将数据格式化为40位长帧。"

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugiyama-San、

    这取决于您的消隐周期和每像素位数。

    计算 CSI-2吞吐量的一般公式为:

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    要计算 FPD-Link 速率、您需要将数据速率提高到40/32倍(以考虑40位帧和一些额外的 FPD-Link 开销)。