This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] L293:步进电机驱动器的右侧部件。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: L293, DRV8835, DRV8846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676693/l293-right-part-for-step-motor-driver

器件型号:L293
主题中讨论的其他器件: DRV8835DRV8846

尊敬的专家:

客户希望获得适合他们所使用的步进电机的可行驱动器。

它们需要性能与参考板中设计的 L293相似的小尺寸器件L293尺寸较大、因此不能使用。  如果您不是正确的人,您是否会转发此信息并帮助获得反馈?  

 


谢谢、

JH。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我向客户推荐 DRV8835作为 L293的替代解决方案。

    如果 DRV8835有故障或您有其他合适的器件、请让我提供您的反馈。

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH。、

    系统的 VM 电压是多少? 如果是4V、则 DRV8835是一款很好的器件。

    如果 VM 电压更高、则应考虑具有电流调节功能的 DRV8846。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的反馈。 VM 为4V。 他们希望测试 DRV8835以驱动一步式电机。

    他们是否有指南 来测试有关 驱动步进电机的控制方法(A/B 相位计时控制)的 DRV8835? 我不熟悉步进电机驱动。

    谢谢、

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH。、

    请参阅 e2e.ti.com/.../2431111帖子

    此帖子适用于您的问题。