Other Parts Discussed in Thread: L293, DRV8835, DRV8846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:L293 主题中讨论的其他器件: DRV8835、 DRV8846
尊敬的专家:
客户希望获得适合他们所使用的步进电机的可行驱动器。
它们需要性能与参考板中设计的 L293相似的小尺寸器件。 L293尺寸较大、因此不能使用。 如果您不是正确的人,您是否会转发此信息并帮助获得反馈?
谢谢、
JH。