请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我想知道是否可以设计一个可以连接到 USB-C 主机但不具有板载多路复用器的简单 USB-C 器件? 我所说的是超高速功能、而不是2.0。 我仔细查看了规格、就我所见而言、它应该是-至少使用无源电缆、但从未见过任何示例... 有什么提示吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道是否可以设计一个可以连接到 USB-C 主机但不具有板载多路复用器的简单 USB-C 器件? 我所说的是超高速功能、而不是2.0。 我仔细查看了规格、就我所见而言、它应该是-至少使用无源电缆、但从未见过任何示例... 有什么提示吗?