This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不带 MUX 的 USB-C 简单器件

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677024/usb-c-simple-device-without-mux

我想知道是否可以设计一个可以连接到 USB-C 主机但不具有板载多路复用器的简单 USB-C 器件? 我所说的是超高速功能、而不是2.0。 我仔细查看了规格、就我所见而言、它应该是-至少使用无源电缆、但从未见过任何示例... 有什么提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用固定电缆来实现这一点。 您的系统无需使用系留电缆来处理超高速线路的翻转、因为系统中只能连接一个方向的电缆。

    谢谢、
    Eric