This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关 PCA9306的几个问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676923/pca9306-several-questions-about-the-pca9306

器件型号:PCA9306

大家好、

我的客户希望在其设计中使用 PCA9306、并希望知道问题的答案。

IO 为0.5mA、1mA 和1.5mA 时、Ron 的值是多少。 它是固定的还是由设置更改的?

SCLK1与 SCLK2或 SDA1和 SDA2之间有何关系? 我看到一些帖子说、当 SCLK1的电压较高且 SCLK2的电压由 VDPU 决定时。

3.客户希望在 I2C 总线中连接4个设备。 我在数据表中找到了该限制的说明。

因此、这意味着 sda1和 sda2的负载之和需要小于400pF。 正确吗?

4、我们能否单独连接 EN 引脚和 REF2?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lacey、

    "一. 当 IO 为0.5mA、1mA 和1.5mA 时、Ron 的值是多少。 它是固定的还是由设置更改的?"

    -ron 确实随电流消耗而变化、但根据我的理解、此变化很小。 我认为 EN 引脚上的电压具有更大的影响、如数据表中的图1和图2所示。

    我之前已经在实验室中对 Ron 参数进行了一些测试、但与您的情况稍有不同、因为它与温度有关; 测试中的 IOL 约为2mA 和1mA、导致室温下分别约为~5欧姆和~3欧姆。

    有关更多详细信息、请参阅以下内容:

    "二. SCLK1与 SCLK2或 SDA1与 SDA2之间有何关系? 我看到一些帖子说、当 SCLK1的电压较高且 SCLK2的电压由 VDPU 决定时。"

    当信号为高电平时、SCLK1将是其连接的上拉电压、SCLK2也将是其连接的上拉电压。 这为电压转换提供了"电压分离"。 SDA1和 SDA2的方式相同。 当一个信号被拉至低电平时、另一侧将在一个小延迟后跟随它(预计延迟在毫微秒范围内、并取决于多个参数)。

    " 3. 客户希望在 I2C 总线上连接4个器件。 我在数据表中找到了该限制的说明。
    --数据表图片--
    因此、这意味着 sda1和 sda2的负载之和需要小于400pF。 对吗?"

    由于此器件支持高达400kHz 的频率、I2C 标准规定、此速度下允许的最大电容为400pF。 该器件不会缓冲电容、因此您是正确的。 SDA1/SDA2和 SCL1/SCL2不得超过400pF (启用时)。

    "四. 我们能否单独连接 EN 引脚和 REF2?"

    -您能绘制一张您的意思图吗? 该器件可在数据表讨论的范围之外进行配置、但它有点复杂、配置错误可能会损坏器件。 我假设您希望将 EN 引脚连接到 GPIO、以便更好地控制器件。

    谢谢、

    -Bobby