This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:TUSB564RNQEVM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TUSB564, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701524/tusb564rnqevm-tusb564rnqevm

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB564TPS65982TUSB546EVM

先生,你好。

我在  这里购买了 TI 评估板“TUSB564RNQEVM”,当我将 Display Sink 连接到此设备,并将 Type C 连接到我的笔记本电脑时。 显示屏始终仅连接至2车道,并执行 用户手册和数据表中指定的所有设置,但无法正常工作。 我在 GIPO 模式下使用了该器件、我们可以在该模式下将器件配置为 DP 和 USB   


配置 I 使用 的 CTL = 1 CTL = 0 Flip = 1/0 它从不配置为4通道 DP  

注:如果我直接使用 USB Type C 转 DP 电缆连接此设备 ,它可以工作并且(8.1gbps,4通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheshumurthy

    AUXP 和 AUXN 上的直流电压是多少? 是否尝试更改 SSEQ0和 SSEQ1跳线设置? 当它仅为双通道时、它是5.4G 还是8.1G?

    如果您通过移除 R73/74和 R79/R80修改了电路板、并将 Type C 连接器 SBU1短接至 DP 连接器 AUXN、将 Type C 连接器 SBU2短接至 DP 连接器 AUXP、笔记本电脑是否在4条通道中进行链路训练?  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的回复!!!

    AUXP 和 AUXN 引脚上的电压大约为2.2伏,我没有更改 SSEQ 和 SSEQ1设置,也没有使用默认值。
    链路训练通常只有2Lane + 5.4G (我的笔记本电脑最大支持是5.4G、而不是8.1G)。

    删除了 R73/74和 R79/R80并将 SBU1连接到 AUXN、将 SBU2连接到 AUXB 引脚、但问题仍然相同。

    需要在此处使用 PD 控制器执行一些操作? 请帮助我将配置更改为4lane + 5.4G (4K @ 60Hz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheshumurthy

    要配置为4通道 DP 模式、您需要清除 PD 控制器中的多功能位(将该位设置为0)。 当该位置位时、PD 控制器将把 TUSB564配置为 USB +双通道 DP。 但即使在双通道 DP 模式下、DP 源端也需要请求仅在双通道 DP 中配置 DP 接收端。

    AUXP 上的电压不正确。 它需要在0至0.4V 的范围内、AUX 开关才能正常工作。 您是否拥有您使用的笔记本电脑的型号?  

    请参阅下图、SBU1与 AUXN 之间的连接方式是否为 AUX1、SBU2与 AUXP 之间的连接方式? 由于 TUSB564不处理 SBU1/2到 AUXP/N 切换、我希望至少有一个 Type C 方向可以工作、您是否尝试了翻转和非翻转情况? AUXP/N 上的电压是多少?  

    您是否还可以向我发送 TUSB564上的标记?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David

    我的笔记本电脑是 HP EliteBook 820 G3  

    我没有在 Flip Case 上检查,将会检查并更新您。

    您能不能帮助我更改 PD 控制器中的多功能位,这 需要任何其他工具来更新 PD 的配置。

    如果您有有关如何通过 I2C 配置 PD 控制器的文档、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheshumurthy

    请参阅 TPS65982网站上的技术文档

    PD 交替模式:DisplayPort

    http://www.ti.com/lit/an/slva844a/slva844a.pdf

    通过 I 2C 从嵌入式控制器更新 TPS6598x FW

    http://www.ti.com/lit/an/slva786a/slva786a.pdf

    《TPS6598x 配置导入指南》

    www.ti.com/.../slva786a.pdf

    谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!!!

    我已经浏览过您共享的文档,并告诉他们使用 SPI 的“Aardvark 工具”,但我没有。 我有 I2C 读取/写入工具、可用于从外部 PC 更新 I2C 寄存器。

    在这里找不到 我的 PD 控制器的 I2C 从地址。

    根据规格,它将由引脚 I2C_ADDR 和 DEBUG_CTL1/2计算, 但在这里,这些引脚连接到 DIP 开关( SW1)。 如果我们更改此 DIP 开关位置、请帮助我识别 I2C 从器件地址。  

    我 的器件是" TUSB564RNQEVM" SL 编号:1243591 (PD 控制 器 TPS65986)  

      




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheshumurthy

    有关从器件 i2c 地址设置的更多信息、请参阅 TPS65986数据表的第8.5节。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经带来了 Aardvark 工具来配置我的 TUSB664器件、从而  使用  TPS6598x 实用程序 GUI 禁用"多功能首选"功能位。 但在这里无法更改寄存器/甚至它没有检测到我感觉的电路板。

    我使用的程序:  

    已将 Aardvark 工具 SPI/I2C 电缆连接到 TUSB546EVM J7连接器  

    2. TUSB546EVM 连接到 USB Type C 电缆供电(TUSB546EVM 设备中的电源 LED 亮起  )

    3. Aardvark USB 电缆 连接到 PC 并安装了 USB 驱动程序。

    4.已安装的应用  程序 TPS6598x 实用程序 GUI

    5.打开  TPS6598x 实用程序 GUI 并进行检查,但未检测到。

    请在此处帮助您了解此处缺少的任何其他设置?

    已尝试使用 I2C 扫描仪按钮、但其无法正常工作、始终显示"开始扫描"  

    参考用户指南: www.ti.com/.../slva701c.pdf

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David 在本周外出、一回来、就会马上回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheshumurthy

    这更多是 PD 控制器编程问题、而不是 TUSB564问题、您是否会创建单独的 e2e 标签?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    将为此 PD 控制器创建新的票证