主题中讨论的其他器件:TUSB564、 TPS65982、 TUSB546EVM
先生,你好。
我在 这里购买了 TI 评估板“TUSB564RNQEVM”,当我将 Display Sink 连接到此设备,并将 Type C 连接到我的笔记本电脑时。 显示屏始终仅连接至2车道,并执行 用户手册和数据表中指定的所有设置,但无法正常工作。 我在 GIPO 模式下使用了该器件、我们可以在该模式下将器件配置为 DP 和 USB
配置 I 使用 的 CTL = 1 CTL = 0 Flip = 1/0 它从不配置为4通道 DP
注:如果我直接使用 USB Type C 转 DP 电缆连接此设备 ,它可以工作并且(8.1gbps,4通道)