主题中讨论的其他器件: TPS2546
您好!
TPS2549和 TPS2546之间有何不同、该引脚对引脚兼容吗?
2.我们的客户希望采用苹果充电模式(2.4A)、因此这意味着只有 DCP 模式(001)可以这样做、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
器件之间的主要区别在于 TPS2546提供了分频器1和分频器2的不兼容充电模式、而 TPS2549仅提供分频器3
2. Apple 充电有多种充电电流、但如果您的客户希望支持2.4A、则应使用 TPS2549。 是的、支持 Apple 充电的唯一模式是 DCP 模式、即000和001。
请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题
哇,谢谢你的回复很快:)
1.A. 这意味着我可以直接将 TPS2546替换为 TPS2549,即使引脚4的描述有所不同?
b.分压器3模式的最大电流 为2.4A (12W/5V=2.4A),对吧?
2.A. " Apple 充电有多种充电电流。" 我很困惑 、TPS2549仅提供 Apple 分频器3模式、而 Apple 充电的另一种模式是什么?
b.如果我设置 DCP 模式(000或001),则初始模式为 DCP 自动模式(8.4.6),并且将自动检测另一个方案(分频器/短路/1.2V),对吧?
C. DCP (000)和 DCP1 (001)有何不同?
Jimmy
你好、Jimmy、
抱歉、我忘记了这种区别。 是的、TPS2549为长电缆中的压降提供电缆补偿、并使远程 USB 端口输出电压保持恒定。 TPS2546没有此功能。 TPS2549上的引脚4是您通过反馈分压器建立的连接、用于利用此功能。
要回答您的问题、由于 TPS2546和 TPS2549的这一特性差异、您无法直接相互替换。
其他充电模式为分频器1和分频器2。 分压器1提供1A 的连续电流、而分压器2提供2.1A 的连续电流。
2b. 是的
2c. 它会更改您使用的电流限制设置。 有两个外部电阻器连接到 ILIM_LO 和 ILIM_HI。 如果您希望 TPS254x 根据特定场景提供更低/更高的电流、您可以将不同的电阻值连接到其中的每个电阻器、以便它们具有不同的电流设置。