This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:关于 TPS2549苹果2.4A 充电模式

Guru**** 2548010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703664/tps2549-about-tps2549-apple-2-4a-charging-mode

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546

您好!

TPS2549和 TPS2546之间有何不同、该引脚对引脚兼容吗?

2.我们的客户希望采用苹果充电模式(2.4A)、因此这意味着只有 DCP 模式(001)可以这样做、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    器件之间的主要区别在于 TPS2546提供了分频器1和分频器2的不兼容充电模式、而 TPS2549仅提供分频器3

    2. Apple 充电有多种充电电流、但如果您的客户希望支持2.4A、则应使用 TPS2549。 是的、支持 Apple 充电的唯一模式是 DCP 模式、即000和001。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    哇,谢谢你的回复很快:)

    1.A. 这意味着我可以直接将 TPS2546替换为 TPS2549,即使引脚4的描述有所不同?

       b.分压器3模式的最大电流 为2.4A (12W/5V=2.4A),对吧?

    2.A. " Apple 充电有多种充电电流。"   我很困惑 、TPS2549仅提供 Apple 分频器3模式、而 Apple 充电的另一种模式是什么?  

       b.如果我设置 DCP 模式(000或001),则初始模式为 DCP 自动模式(8.4.6),并且将自动检测另一个方案(分频器/短路/1.2V),对吧?   

       C. DCP (000)和 DCP1 (001)有何不同?  

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    抱歉、我忘记了这种区别。 是的、TPS2549为长电缆中的压降提供电缆补偿、并使远程 USB 端口输出电压保持恒定。 TPS2546没有此功能。 TPS2549上的引脚4是您通过反馈分压器建立的连接、用于利用此功能。

    要回答您的问题、由于 TPS2546和 TPS2549的这一特性差异、您无法直接相互替换。

    其他充电模式为分频器1和分频器2。 分压器1提供1A 的连续电流、而分压器2提供2.1A 的连续电流。

    2b. 是的

    2c. 它会更改您使用的电流限制设置。 有两个外部电阻器连接到 ILIM_LO 和 ILIM_HI。 如果您希望 TPS254x 根据特定场景提供更低/更高的电流、您可以将不同的电阻值连接到其中的每个电阻器、以便它们具有不同的电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的清晰回复~

    关于 CS 引脚的最后一个问题是要与您确认。  

    1A。 根据9.2.1 ~ 9.2.2、我是否可以按照 RDS (on)= 420m Ω 的示例进行设计?

       原因我们的产品是坞站、不包含电缆

    1b。 如果我不想使用此功能(CS)、是否需要下拉或仅让此引脚为空?

    谢谢~

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我要说的是、根据此图、将 CS 引脚连接到5V 电源。 但是、如果未连接、也是合理的、因为您不会对引脚施加负载。 我在未实现电缆补偿功能的情况下未使用 TPS2549、因此我不确定它在没有连接的情况下如何工作。

    我建议将电阻器连接到5V、将电阻器连接到 GND、这样、如果不工作、您可以取消装配/安装电阻器以更改设计。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的建议~